This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
使用导入器件原型是可以在TINA中进行仿真的,我使用TINA对你给的原理图进行了仿真,发现这个模型中存在着严重的不收敛问题。我简单看了一下你的器件的宏文件,发现这个文件中也没有明确的一个管脚定义。
建议,首先确定这个运放模型的正确性,即PSPICE MODEL是正确的,其次可以参考TINA manual中的P186页如何添加新元器件到库中。
http://www.tina.com/distrib/en/tina9doc/TINA_9.0_manual.pdf
再次,想问下,你所说的TINA仿真噪声,是直接运用信号源VG1来仿真噪声,还是使用TINA自身的噪声分析来完成。
谢谢!
我用TINA自带的功能分析噪声,这个电路我在ORCAD中的PSPICE仿真可以运行,我就是想看一下MAX4488的电流噪声是不是正确的建模了。www.maxim-ic.com/.../MAX4488.FAM 这个是模型的PSPICE文件.
你好!
建议可以直接使用ORCAD PSPICE进行噪声仿真,一般而言如果你是官网上下的模型,那么在条件一致的情况下,它的仿真出来的结果跟datasheet上数据还是比较接近的。