This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2902: 无



  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,二级运放输入端RC电路,在输入端加入RC电路形成低通滤波LPF,可以过滤高频干扰信号,降低噪声,改善信号质量,确保信号的干净度.
    调整RC参数可以设定电路的带宽,避免高频振荡,增强系统稳定性。
    在某些情况下,它能减轻因高速切换引起的振荡问题。
    避免一级和二级之间的相互干扰,提高整体稳定性。

    二级运放相较于一级运放的优势,可以提高增益,两个级联合成更高的总放大倍数。
    一级可能在某些频率范围有限,二级可以扩展带宽。
    二级结构可以设计成缓冲或功率放大,提高输出电流,增强驱动能力。
    多级放大可以分散增益,减少每一级的非线性失真。

    二级运放不仅是为了提高驱动能力,更重要的是增强总增益、改善频率响应和稳定性,以及实现更复杂的滤波和信号调节功能。
    以上这些,请了解,谢谢!

  • 你好,感谢回复,还有图中设计有Q3实时调节RC(我的理解是调节R缩放10倍),这种实时调节应用在什么场景,理论上我设定好RC后就不需要变更了才对,目前设计使用在电机控制100W内低端采样。

  • 你好,感谢回复,还有图中设计有Q3实时调节RC(我的理解是调节R缩放10倍),这种实时调节应用在什么场景,理论上我设定好RC后就不需要变更了才对,目前设计使用在电机控制100W内低端采样。

  • 你发的电路图是TI的哪个参考设计图?

  • 就是你附上图片的电路。

  • 2902的,具体应该是演变的

  • 加入可调的RC滤波器允许根据不同应用需求调节截止频率,优化系统响应。
    加入可调RC滤波器后,可以实现更精确、更稳定的电机控制,适应不同工况的需求。需要根据具体应用调整参数以达到最佳效果。