您好,请问一下OPA567的peak电流多大?手册中的最大电流2.2A,我理解应该是平均电流,那么peak电流呢?现在我的应用场景是平均电流1.4A,peak电流2.9A。请问OPA567能否支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问一下OPA567的peak电流多大?手册中的最大电流2.2A,我理解应该是平均电流,那么peak电流呢?现在我的应用场景是平均电流1.4A,peak电流2.9A。请问OPA567能否支持。
在大多数情况下,我认为峰值电流与连续最大电流有点相似。
问题在于此输出电流未指定为最小值。 有些器件有可能输出2.9A的短脉冲,但很可能有许多其他器件无法产生此驱动电流。
当考虑最大输出电流的温度效应时,这会变得更加复杂。
此峰值电流激活多久?
我们在这里尝试使用什么电源电压?
最坏的情况是,可以并行处理两个OPA567器件。
你能通过电子邮件给我发送当前的负载模型吗?我可以看看它,并验证一切看起来都很好。
从低压功率放大器的角度来看,OPA567可能是最好的选择。
由于峰值电流较高,我正在考虑提出一种并联结构,其中两个OPA567器件并联。
我可以开始这个设计,但负载响应将帮助我更好地模拟电路。