This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA847: 有没有更合适的芯片,用来作为一级放大的

Part Number: OPA847

放大器一级,使用的光电二极管为5V偏压,0.8pf。在使用opa847作为一级放大电阻选用的为1K,发现使用1K的增益不能让OPA847稳定,想咨询有没有更合适的芯片作为一级放大,放大1K增益,带宽至少能达到400M,且反馈电容也比较适合的芯片。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    我们有一个在线工具、可缩小适合在任何给定条件下使用的 TIA 的范围。 您可以输入要求并单击设计电路以查看建议的 TIA。 它还计算设计中所需的所有关键参数、并且还概述了频率响应和噪声频谱。 该工具的链接为 Photodiode Circuit Design Tool。 您还可以从 Analog Circuit Design Studio 访问该工具。 请注意、该工具最好能够缩小要使用的适当 TIA 的范围、并且为了获得更准确的值、必须在 TINA 中进行仿真。