This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源电压采集

最近看安捷伦的线性电源原理图,发现输出电压采集部分用的是TI的运放,但是接的超复杂,在别的地方从来没有见过,原理图如下,A、B两点分别是电源和地,C点经电阻分压后送AD采集,如果这是相位补偿的话,为什么这么复杂,依据是什么,原理图附件上传,原理图在文件的最后

安捷伦.pdf
  • 你好!

    这个电路简单介绍如下,供你参考:

    1.  基本功能就是个减法电路,或你可以把它认为是一个单运放的仪表放大器,好处在于A、B点的电源可以超过运放的供电电压,只要保证pin 9, pin 10的电压(R287, 0699-3577, R391的分压)不要超过供电。

    2. C326, 和电阻形成一个极点,可以低通滤波,同时可以补偿整个电路的相位余量。尤其在负输入的电容,包含PCB等的寄生电容。

    3. 其他电阻的电容,按照RC网络计算即可。

    Regards,

    Jack

  • 如果你需要知道这个电路的幅频特性,或电路的传递函数,建议你到TI网站,下载TINA的仿真软件。非常方便!

    Regards,

    Jack

  • @首先感谢您的热情回复

    @我是这样理解的:反相输入端的C321、C319和同相输入端的C322、C320有助于快速响应电源上的波动(波动看做交流,运放的输出端同时有接到控制端),但是这样的话,R385、R388存在的意义又是什么呢。

    @确实可以看成一个减法电路,但是如果只是这样的话,上一条提到的电阻电容好像不必出现了

    @再次多谢