Part Number: OPA827
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS1220, INA849, TMP119, OPA858
我在尝试制作一个低功耗分析仪,分析低功耗器件在待机状态下的用电行为。希望在10UA量程下能有至少5NA分辨率,并且需要500KSPS的采样率,ADC用的ADS8688。
传统的电阻感测方式会有动态压降,所以没有采用。
我最终想用TIA来做电流检测。但是TIA似乎都被用在光电二极管的电流检测上,它的电容可以认为是固定的,而我的被测量电路的电容是不固定的。比如一个被测量电路板上的MCU它会有很多滤波电容,传感器也是如此。当我换一块被测量电路板之后电容配置也会改变。这导致CF的取值很难。(理想的情况下输入电容可能是1UF-100UF的范围,更大范围不考虑。)
我在这之前只试过用ADS1220加检流电阻采样的方式(忽略它的2KSPS最大采样率),最终效果不满意。然后我瞬态仿真了TIA的输出直流电压,似乎它在输入电容很大的时候,即使使用一样大的CF,依然需要几十毫秒才能稳定,似乎它是不太可能工作在500KSPS下的。
我没有用过TIA放大器,请问有什么可以参考的电路吗?或者至少告诉我哪些器件可以满足我的要求,我会尝试去完善仿真模型。以及如果我的这个想法本来就不现实请麻烦告诉我。