This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
谢谢
看起来您正在使用LTSpice。我在TINA得到了类似的东西:
该模型表明存在输入共模范围违规。您在TLV3501的输入范围之外操作它。有一个振幅为3V的正弦波,在0V DC左右摆动。这意味着在低摆幅时,您将低于地面-1.5V,这超出了(V-)-0.2V输入电压范围条件:
该模型在正弦曲线的低摆动期间进入中间供应,以指示这种违规行为。
您好您发的图片我这边无法看清楚
那为什么我实际采用3.3V供电,然后输出信号的电压值在-2V到2V之间输出还是正常的方波
您能展示一下您在这里描述的正常方波的电路和波形的屏幕截图吗
W W 说:那为什么我实际采用3.3V供电,然后输出信号的电压值在-2V到2V之间输出还是正常的方波