Part Number: OPA2607
使用OPA2607设计的直流电流采样电路,基准电压为1.5V(因为做双向检测),采样电阻0.004Ω,放大倍数为22.5倍。
在-40℃下,DSP显示的采样电流总是比实际输出电流要大,持续热机一段时间后,偏差会减小但仍是采样电流偏大于实际输出电流。
手册里显示的温漂影响与实际出入较大,如何解决?
若有其他细节要求,我可以补充。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
基于问题摘要的几个问题:
1、采样电流与实际输出电流的容差值是多少。 例如、可以用百分比/或 x 因子相互表示。
2、当提到在持续加热后偏差会降低时、电流随温度(C)的变化率(即温漂)是多少? 如何隔离器件以检查影响因素是什么? 例如、检查偏差是否主要由 DSP、OPA2607或者信号链中的任何其他器件引起。
3、说明本声明:手册中显示的温度漂移和实际情况。 这是否意味着您已通过计算+仿真与实际实践计算出预期的温漂?
注意:
1、OPA2607的额定工作温度为-40C 至125C。 任何高于或低于该值都可能损坏器件、从而导致温漂增加或功能不理想。