模数隔离的磁珠如何选择

Expert 2115 points


模数隔离的磁珠如何选择?有什么要求吗,怎么选择才使电路达到最大的性能?

  • 亲;这种模数隔离概念,是基于PCB布线而言的。也就是说;不同的数字电路和PCB的布局;有不同的隔离要求。所以;很难笼统的讲如何达到最大性能。通常是按实际估算电路共模和差模噪音频率和幅值;然后按衰减要求计算需要的磁珠感量。通常;感量在1~10uH量级。

    另外;特别提醒一下;对于电路;只有最和谐,没有最大性能。举个不太合适的例子;在有人的地方;大凡都有猫狗的踪迹,这些动物的嗅觉和动态辨识能力远超你我(最大性能),但;相信你都不承认你;作为人的一个系统不如这些咪星人和汪星人。这就是因为;你的系统和谐于猫狗,而个别指标未必最大化。

  • 这么复杂,一般不是用铁氧体磁芯吗,选择 “直流电阻最大值”和“阻抗 @ 100 MHz”,“感量”好像在很多磁珠中都没提到这个参数

  • 现在不流行不分数字地和模拟地了

  • 不分不是会影响噪声吗?