DRV8301

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

我现在用的DRV8301出现的问题是 过流保护很严重,我设置保护门限大了,就好了。但是现在我发现我使用的驱动电机额定功率800W 额定电流20A 48V的电机驱动有问题:MOS管用的是60V 120的。按照原理来说,我门限最大2.几V应该是很大的电流门限。

  • 过流保护采样Vds时,我们没有办法保证像采Rsense那样准确,因为MOS本身内阻的变化范围比较大,同时layout时采样线包围的寄生阻抗和感抗都非常大,所有没有必要纠结OCP的实际值和理论计算不一样,因为我们理论计算的忽略因数太多了,这也是手册不给出OCP点电流计算值的公式的原因,因为实际上没有这样一个公式。手册给出的OCP电压值是内部实际用的比较电压,这个是一个很好的参考,实际使用中保证通过调节这个电压,可以正确的区分正常工作和过流保护的情形就可以了。当然,如果板子的设计,电流噪声很大,这个值就会要设计的很高,甚至有可能起不到真正的电流保护作用,这时候就需要仔细审查layout重新设计硬件了。

    我们有很多个板子都是基于DRV8301的,EVM, reference design 还有 boostpack , 官方的layout设计很值得参考

  • 也就是说,我现在的LAYOUT有问题么?

  • 你好!我想请教一个问题,我的板出现nFAULT 一直为低电平,nOCTW为高电平,PWRGD为高电平的情况,测量电压AVDD=6.64V DVDD=3.34V GVDD=11.27V ,nOCTW为高表明过流,请教一下是什么原因?另外,我用的IRF260 QG(MAX)=230,230*6*21K=30 意思是不是说只能在20K范围以下工作?