drv8301驱动器设计问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

  •  1)DRV8301工作电压(8V~60V之间)控制mosfets工作。如果电机为72V,在设计上输入电压降到48V左右(供给8301), MOSFET侧电压电流反馈给DRV 8301的电路也进行降压设计,方案是否可行?
    2)如出线使用12管,2个6管并联连接,DRV8301(负载电流1.5A)是否能驱动工作?总线电流检测、相电流检测是否能提供保护出线侧每相中任何一个MOS管?
    3)如出线使用12管,8301过温故障保护功能是否准确? 
  • 亲;建议慎用。电机驱动不同电阻性负载,需要双向驱动源。两级驱动不仅复杂且有风险。

    至于若干管子并联,如果是新手;那就算了。这是国内廉价MOSFET技术限制;低价产品方案。建议用大电流管代替,如IRFB4110等。稍微高端点的电摩和汽车都没有这么干的。除了成本;没别的优势。