工程师,你好
我想咨询一下TDC1000的输出频率的Vp-p是多少?输出功率多大的?我可不可以在输出引脚外接脉冲放大器?
您好,
Transmitter的输出频率可调,典型值为4MHz;输出信号高电平为VDD-0.32V, 低电平为0.32V;输出驱动电流,典型值为22mArms。请问您的变送器需要多大的驱动能力?
Kevin
你好,Kevin
我使用的是压电陶瓷空气能换能器,使用频率为250khz。希望输出200Vpp
在使用8MHz外置适中的条件下,您可以将CONFIG_0 Register bit[7:5]置为4h,32分频,得到250kHz频率。TDC1000本身不支持200Vpp的输出,需要外加驱动电路实现。