大家好!我现在遇到了步进电机的问题是共振,现在准备用微步细分的方式来解决共振的问题,所以有以下几个问题:
1.微步细分的时序波形;2:关于衰减模式的介绍,不知道用哪种衰减模式来工作;3:用混合衰减模式时候,电机的丢步位置是否可以每次都是确定的。谢谢!
我们有很多带细分驱动芯片,强烈推荐下面的
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8880.pdf DRV8880的细分电流控制做的非常好非常智能,几乎无需调节可实现完美的正弦电流控制。
http://www.ti.com/general/docs/video/watch.tsp?entryid=4670624883001
如果要更高的细分可以参考下面的应用文档,用Vref电流来控制电流
http://www.ti.com/lit/an/slva416/slva416.pdf
如果大电流高细分,则推荐DRV8711的方案,我们有参考设计
http://www.ti.com/product/DRV8711/toolssoftware
你要的时序波形上面的手册和文档中有
衰减模式和丢步位置没有直接关联。
一般用混合衰减较多。高细分控制无法使用慢衰减,而只用快衰减会有电流纹波大,噪声大的问题。
如果一定要用DRV8841,那就自己用PWM输入来做正弦电流控制的,很多客户也直接使用这一方式。PWM频率做高一些直接使用fast decay来做PWM控制比较简单