硬件连接方式参照“slvu967.pdf”,电机24V供电,nFAULT管脚的LED灯一直亮。
请问是什么问题呢?
先确定mcu和gui的通讯正常,430的代码确定是匹配的,然后看看8711的参数合适不
都是匹配的,但是就是在GUI里面Bypass indexer 前面有钩下面多出BIN1和BIN2,寄存器不能手动配置
请问您有现成的配置好的代码没有呢???能不能传一份呢谢谢您?
使用的是IAR MSP430 5.6编译器,程序下载到了单片机内部
全套软件硬件资料在boostpack页面下都是有的,你的8711寄存器参数是配置成什么样了,截图看看
电机已经转起来了,之前是在IAR下下载代码的,必须在CCS下编译才可以感觉。请问怎么使用示波器查看当前设置的细分波形呢,可以测试那个引脚呢???
用电流探头直接探测相电流最好了。电流波形好不好可以参考下面这个参考设计中的波形图。
http://www.ti.com/tool/TIDA-00736