Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
目前我有个案子需要用到CD4051,应用中4051的VDD是可以切断的,但X0--X7脚是一直连着电源(17V以内)的。当VDD没有连到电源而IO口连着时,请问这样是不是也会消耗电流?电流是多少?会不会损坏IC?目前哪款型号的电流最小?谢谢!
不建议这么做,不上电,IO口有信号或者电压,势必会造成内部电路有电流通过而损坏内部器件,正确的使用方法还是先上电,再给IO口信号或者电压。
好的,谢谢!
Kailyn Chen,
你好:
如上图,CD4051B的PDF文档中写道,它的Supply Voltage范围最大是20V,但文档中有些地方很多都是以18V来介绍有关参数的,请问我的设计中CD4051如果一直工作在最大20V电压下,对IC的可靠性会不会有什么影响?
另外请问,CD4051有没有其它可以工作在更高电压的子型号的?
只要在范围内即可,20V没问题。
CD4051没有高电压的子型号了,除非更换其他宽电压范围的型号。
麻烦给推荐几个型号,多选一,最好8选1,谢谢!
目前CD4000系列的,比如CD4051,CD4053 就是最高工作电压的多路开关了。