大家好,
现在遇到一个问题,CD4501B作为模拟开关切换的时候,供电VDD为5V,为什么输入5V电压,公共端输出只有2.9V?
把VDD供电到9V,输出还是只有4V, VDD到为12V,也不能到5V,只有4.7V
大家有没有遇到这样的问题。
谢谢。。
您好,
请问输入信号源是什么,另外您的输出带负载了吗? 供电的电流在过程中是否有变化?
Kevin
我们用这个芯片是作为模拟电压输入切换,因为单片机输入的通道不够用。, 我们输入是直流电压0-5V,输出是用了2倍10K分压到单片机,供电是固定不会有电流变化。。
感谢
CD4051的导通电阻值不小,15V供电时典型值为125ohm,10V供电时典型值为180ohm,可看下输入信号的电流大小,在导通电阻上产生的压降可能是输出电压降低的原因。