实际连接时,Rload设为100Ω,外部参考电压2.5V,internal zero选择67%,但输出波动很大。这个Rload指的是?有什么作用?C1和C2之间需要连接1微法左右的电容吗?还有internal zero可以设置为接地吗?如何设置?
您好,
1,Rload是用来设置增益大小的;
2,外接电容是用来做滤波用的,根据需求来选择电容,不同电容不同的截止频率;
3,internal zero不可以为0, 只有四种选择,请看datasheet。