Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, DRV10983, DRV10983EVM-TB, DRV10970, DRV10975
DRV10983芯片有没有烧写器之类的东西,可以只把芯片放上去直接就可以烧录,免去DRV10983EVM模块其他复杂的部分,因为要大规模生产使用,简化板子结构,求工作人员告知!
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, DRV10983, DRV10983EVM-TB, DRV10970, DRV10975
DRV10983芯片有没有烧写器之类的东西,可以只把芯片放上去直接就可以烧录,免去DRV10983EVM模块其他复杂的部分,因为要大规模生产使用,简化板子结构,求工作人员告知!
Bing rui 你好
我们这边有一次烧录八片的DRV10983烧录器,离线工作,不需要连接电脑。目前我们在设计第二代,增强静电保护功能,5月就可以出来了。请问您在哪个城市,什么时候准备量产。如果比较急的话,我们这边可以把Layout和程序一起发给您,您自己去打板回来即可,您也可以根据您自己的实际情况更改接口。
我在天津市,电路板和程序是免费的吗?还是怎么收费,还想要一些样片。
Hi Bing rui
这个工具会做成一个TIDA,都是免费的,预计5月份就会把硬件和软件放到TI官网供客户下载。如果您比较急的话,您可以先发邮件给我们,注明您的公司,用量,量产时间,这颗料对应的代理商。我们可以提前发给相关文件给您。
我的邮箱 wentao-zeng@ti.com
5月的话还可以,没那么急,DRV10983烧录器一代就是DRV10983EVM-TB这个吧?
应客户需求,当时设计了一个可以离线烧录的工具,一次可以烧录8片。但是在客户端会出现静电损坏问题。现在我们正在修改,增加板子的防静电水平,随后会把这个版本作为TI设计发布出来以供参考。
Hi Spring Song
你在下个月可以再提DRV10983烧录的问题,下个月应该可以发给链接。另外问一下DRV10970 降锐是什么意思?DRV10970是带HALL SENSOR的三相BLDC控制器,DRV10975是无HALL SENSOR的。
该芯片是全集成,尺寸又很小,不是内部驱动能力不够,是散热条件受到限制。如果把内阻降低很多,那么芯片尺寸又会变大。所以一般平均电流超过2A以上应用,都是分开控制和驱动部门。
我们这有翻译的 DRV10983 中文操作文档,可以发邮件到frank.fu@wpi-group.com 索取~