你好!请帮我推荐几款常用的PAL芯片,目前用的TVP5158是四路,有点浪费。具体需求如下:
1. 2路PAL模拟信号输入,视频解码芯片输出端接FPGA/DSP/ARM;
2. 1路PAL模拟信号输出,视频解码芯片输入端接FPGA/DSP/ARM。
另外,贵公司有没有PAL端口和USB3.0的隔离保护芯片?
TVP5150,一路的。不知道隔离保护端芯片的意思是ESD保护,还是要做PAL信号和USB3.0信号的隔离?
现在很多TVP51xx的视频解码器件都处于NRND状态了。
另外,你说的隔离保护,是不是针对ESD,过流过压方面的保护?如果是的话,USB3.0的话可以考虑TPD1S514,TPD3S044这种。
对于PAL端口保护,是考虑到EMI ESD影响视频画面质量方面的?