Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90124A
你好;
对于UCD90120A 的应用,我有2个问题。
1、我有一个 GPIO用作 0.95V的 enable,但是 在 13个 monitor AD输入没有任何有关 0.95 的监控输出。在这种情况下,在pin assignment时,如何操作?
1. Enable和monitor没有规定一定要同时出现吧,你直接把这个enable用的GPIO按时序配置高低?
2. 有GPIO能检测转速吗?我的理解应该是有个温度反馈给90120,然后它通过定好的算法来调节PWM输出吧?
1、我的理解是:同一个 rail 监控 不同 电源的电压、电流或者使能是有问题的。如果这样使用了,我认为会出现 warnning/fault 。
2、 至少我可以确定 UCD90124A 是可以这样做的。 这里我就是想确认下 UCD90120A 是否可以,因为我想这样使用,毕竟 UCD90120A 有价格优势。
另外我还有个疑问: 如果RAIL#1 上只是 pin assigned ENable功能, 为什么 rail#1 config 还要配置 电压参数(过压、欠压、power good)。
信号只是个使能信号,这些参数可以不配置吗 ? 不配置的话,是设置成 0.000 ?