TI工程师你好,我现在负责一个24V,1.4A,额定40w的一款水泵用无刷直流电机。转速已达设计指标,电机也已经平稳转动,只是做入水实验的时候,母线电流一直在0.8A左右,无法再继续爬升。水泵设计要考虑扬程指标,目前0.8A的母线电流无法达到扬程设计指标。我是通过IIC,利用mcu向芯片修改寄存器的,没有用评估板。请问,需要通过哪些寄存器配置来使电流爬升到1.4A左右,并且稳定,不会出现过流?母线电流与驱动电流有什么联系?
TI工程师你好,我现在负责一个24V,1.4A,额定40w的一款水泵用无刷直流电机。转速已达设计指标,电机也已经平稳转动,只是做入水实验的时候,母线电流一直在0.8A左右,无法再继续爬升。水泵设计要考虑扬程指标,目前0.8A的母线电流无法达到扬程设计指标。我是通过IIC,利用mcu向芯片修改寄存器的,没有用评估板。请问,需要通过哪些寄存器配置来使电流爬升到1.4A左右,并且稳定,不会出现过流?母线电流与驱动电流有什么联系?
建议先在评估板上做类似的测试。
http://www.ti.com.cn/product/cn/DRV10983/toolssoftware
1. 直流母线电流与相电流没有直接关系,因为相电压并不是直流母线电压,不同的PWM duty 对应不同的相电压,所以电流也不同。但是输入直流功率和输出转矩以及速度是大致相等的。
2. 0.8A对应的速度输入是否已经是最大输入,如果有EVM板,可以在Display上看输入速度是否到达100%占空比。
3. 是否已经增加 Current limit设置值。