工作电压在12V左右,需要单片机控制开或关,同时回路无输出信号可以反馈给单片机。
谢谢
不清楚电流有多大,没法直接推荐型号。
是否可以考虑用继电器来做开关,然后在电路上加个电压/电流检测,比如INA209,既可以监控电压,也可以监控电流。
电流3A左右
3A电流很大了,建议用上面的继电器+电流检测的方式来做
只是为了控制通断吗?可以考虑用DRV8806。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8806.pdf
大电流可以采用栅极驱动器+mos管来实现,在低端增加采样电阻,对回路电流检测,达到开关+回路有无输出的目的。
PMOS用于切断电源比较方便。如果是切断信号,可以使用高压的模拟开关,像CD4067一类的。
需要2A的电流, 模拟开关会够呛。