设计了一个产品用到了LMV712 运放,但做demo板过程中从代理商那里了解到这颗IC很久没有出货记录了,是一款老产品,请问这款IC有新的替代品吗?
看一看LMV712-N 吧
pin2pin的。但是有一些具体的指标上有差别
LMV712-N和LMV712是同一系列的,代理商也反馈很少出货,都是老型号。我们现在需要的运算是:低电压,单电源供电,轨到轨,低偏置电压。用于uA级电流转换成1V左右的电压信号用。请问有推荐的型号吗?
轨到轨的输入输出?还是只输出?
可以看下OPA349,TLV2451等。
能否介绍下你的应用,是漏电流采样?
设计的设计的采样电阻是多少?
要看你对那个参数最关注,比如说带宽,偏移,输入输出轨对轨。甚至可以通过参数分析,选择一个性能更优,更便宜的运放。