Hi Sir,
请问我们DC34V输入,禁用EN引脚,司机还是会有温度,请问是内部LDO降转问题吗?
请问可以由外部DC3.3V供电或是别的方法解决?
再请您帮忙,谢谢!
Hi Sir,
请问我们DC34V输入,禁用EN引脚,司机还是会有温度,请问是内部LDO降转问题吗?
请问可以由外部DC3.3V供电或是别的方法解决?
再请您帮忙,谢谢!
不推荐用外部LDO和芯片LDO顶上,这样可能有不同步带来的问题。
芯片正常会有10mA的电流,电荷泵也在工作,有温度是正常的,尤其是在高电压下,不过应该不会造成任何影响,也可以进SLEEP模式就完全没有温度了。
将nSleep引脚拉低就进入sleep mode了。Kuo Nowal 说:Hi Sir,
有建议在什么样的状态下进入sleep mode?
补充一下,在SLEEP模式下,细分index会复位,你长期不想动的时候,或者再起来不需要一定跟着前一次的位置时可以睡
EN拉低一样会关断电流,上电是即使index没有复位,同样不能保持绝度位置。所以你能用EN就可以用SLEEP,建议先EN控制,延时一段在SLEEP控制