如題
这个参数可能是不好给,charge pump升压的范围应该和VM的电压相关。但应该有个最大值,从它推荐的电容16V可以看出。
你可以自己量一下。如果对这个测量值有疑问,我去帮你问下。
不小心点到了接纳答案.
由于这个Charge Pump是用于内部上下桥驱动,所以没有标出这个参数。一般电机驱动芯片的Charge Pump的一端等于VM电压,另一端会高一个MOSFET的驱动电压。从datasheet上可以看到:Connect a 0.01-μF 50-V capacitor between CP1 and CP2, 而VM最大电压是45V。
如果您的应用确实需要知道内部细节,我们可以给您提供更详细的参数。