您好,
請問 drv8832 在 sleep 狀態下(IN1/IN2 Low), Vref 腳位會持續輸出 1.285v 電壓嗎? 若會,那設置 Vset 由 Vref 經電阻分壓, 這組電阻不是會持續耗電,提高其待機電流?
Vref是内部参考电压输出,在sleep下应该还是有输出。Vset是有电阻分压出来,所以可以选择阻值大些的电阻减少待机电流,比如128K电阻只有0.01mA,即10nA电流。而DRV8832的sleep下的待机电流是300nA左右。
感謝 Garrick 您的回覆, 不過選配 128K 的阻值耗電流 0.01mA 是 10uA 而非10nA. 也因為 drv8832 的 sleep 待機電流是 300nA, 這 10uA 就令人感覺太大了.如果阻值配到 1.28M, 會不會有問題呢? 謝謝!
感謝 Jason 的回覆, 如此才是合理的設計.請問有沒有相關的文件有提到這部分的嗎?
感謝大家幫忙,剛取得樣品,立刻試了一下, 是如 Jason 所言, sleep 時 Vref 是關掉的.