如何设计一款电流脉冲产生电路,求推荐IC,最好是14脚的,谢谢各位工程师
脉冲电流大小以及波形要求?要求不高时,可以考虑用功率运放例如OPA454等自己搭建一个单芯片方案。http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454.pdf
为何是14脚的,是需要设计直接替换吗。如果产生固定宽度的电流脉冲有很多的方法,使用单稳态施密特触发器可以实现固定的脉冲宽度,如果精度要求不是很高,可以用MOS加运放实现电流源,结合起来就是固定宽度的脉冲电流源。
用来驱动什么,脉宽多少?可以用高速dac+放大器来实现;
dac3482+ths3217