如图所示,这个VDD和VDD_是什么意思啊,VEE和VEE_是什么意思啊?谢谢啊!
仅从图上看,像是分成2路而已,但中间串200Ω的电阻,感觉损耗要有点大。是不是VDD这一路电流非常小?
1,3脚分别外界电源+5V和-5V,不知这里的VDD和VDD_有什么区别?
我知道这里是一对正负电源,但是这里为何会有VDD和VDD_之分啊!谢谢!
单看AD620或者上面的MCP4010的供电只有VDD和GND,不知P4这里引出来的VDD-和VEE_是不是和外围其他电路有关,感觉这里只是名字上的一个区分,就像模拟地和数字地上的区别而已。
不是的,这里的P4口的VDD_和VEE_是用来调节输入偏置电压的,搞不懂,这里为何会有这么一个区分,谢谢啊!
是的,我的意思是这里的Vdd-和Vee-实际上到layout时最终还是要接到VDD和GND上,在画电路时只是需要区分一下,至于为什么需要区分,不知是不是和外围其他什么电路有关。