您好:
请问:我想做一个电平转换电路和开关电路,有没有相关的芯片或者电路推荐下??我试过三极管的电平转换,可是频率只能在500kHZ左右,达不到10MHZ。
具体要求如下图:
您好:
请问:我想做一个电平转换电路和开关电路,有没有相关的芯片或者电路推荐下??我试过三极管的电平转换,可是频率只能在500kHZ左右,达不到10MHZ。
具体要求如下图:
如果是漏极开路的,可以用TXS0102一类的,推挽就用TSX0104一类的,SN74LV4T125的驱动能力比较强。可以看下前面这几颗常用的专用电平转换芯片。
10MH的信号,12V输出电压不好搞
3.3V的10MH信号, 高电平导通可以看看TS3A4741这类的芯片
谢谢您的回答,
我最终选择了一个2n2222a三极管做开关电路,至于电平转换电路我选择了一个放大器ths3091把3.3v放大了3倍勉强可以用。
如果有不对的地方还望您指正。
谢谢您的回答,
开关电路我选的是2N222A
电平转换我用了一个放大芯片THS3091
不知道对不对,望指正。
电路系统里已经有升压芯片了,这里再用升压芯片,我怕板子发热或者影响其他信号