Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
问题1:采样频率问题。
使用“AFE4404 EVM GUI”软件,在软件里面的“Device Configuration”-->Global Setting-->Reset to EVM Defaults。如此设置后,采样频率是不是为100Hz?如何将采样样频率设置为200Hz?
问题2:如果我外接三个LED,分别是红灯、绿灯、红外,AD采样时AFE4404可以区分是何种灯导致产生的光电信号吗?我看datasheet的时候,发现每个LED的采样转换在时序上都是分开的而且每个LED的AD转换值都是存放在不同的寄存器,这是不是说,如果我三个灯都点亮,AFE4404是能区别是红光、绿光、红外导致产生的电压,并且进行AD转换?
问题3:AFE4404的一个完整采样工作时序(count =0 到count =PRPCT)是不是还要对环境光对光电二极管产生的电压影响进行AD采样?
在线等,求大神指点。