drv8825供电电源电流消耗问题



电机(空载)不转动时:按8825的参数设置的电流1A。这时供电电源24V,电流0.4A。

电机(空载)转动起来:按8825的参数设置的电流2A。这时供电电源24V,电流0.2A。

请教下:为什么电机不动的时候,电源的消耗功率反而变大了?

  • 2A的时候不可能只有0.2A的

  • 现在主要问题 想知道动起来电流比不动小的原因
  • 首先你看到的都是正常现象。

    1. 所有恒流驱动的步进电机,驱动芯片设置好最大电流值以后,就会根据细分程度,自动产生PWM来控制电机的电流,如果某个时刻的PWM占空比是50%,那么在电机线圈上电流将会是电源电流的两倍左右,也就是电源电流可以比电机相电流小,甚至小很多。

    2. 如果芯片做恒流控制时,电机的实际电流确实达到了恒流设置点,那么步进电机静止也好,运转也好,从电源抽取的电流是几乎一样的。这也是为什么步进电机的效率非常低的原因,不管对外做功多少,从电源都要消耗同样的功耗。但是当速度到达某一个值的时候,电机的实际电流由于电机反电动势的原因,无法达到芯片设置的恒流点,这时开始,电机越转的快,电流反而越低,实际上这个时候是步进电机效率较高的时候,但是偏偏步进电机不推荐工作比较高的速度上,因为电流的降低,力矩显著降低,并且离电机跑飞点不远了(跑飞就是力矩几乎没有了,电机从一个高速上突然停止转动,且不能恢复)

    3. 从相电流波形上看,如果电流波形在某一个速度下还可以维持正弦(细分时),从电源的总电流就不会有大的变化,速度再高,正弦电流就会失真,电流波形变成三角形的样子,这个时候电机还是算正常工作的,电流有效值变低,从电源的电流看也变小,但是只要力矩还足够,就是正常工作范围内。

    上诉问题对所有的恒流驱动的步进电机,用任何驱动器都是一样的。

  • 您好,我想测8825驱动步进电机输出的实际电流,具体我应该怎么测才比较准和能反应电机的工作状态?谢谢!方便的话留个联系方式,跟您请教一下,最近一直在纠结这个问题

  • 步进电机只要工作在电机自身推荐的电流和转速范围下就好,在这个范围内指标上的额定力矩自然有保障,而这个额定力矩一定要达到负载变化力矩范围的最大值之上,再给个两倍余量比较保险。这样实际应用中就不会有失步或者带不动的问题了。

    然后你只要看看相电流波形,在低转速下满足你设定的值,细分的话正弦也保持较好的形状就可以。在相对高转速下,电流波形依然饱满,正弦允许有一定的失真,这时的力矩还能保持在当时负载的最大值之上并有一定余量即可。当然要看相电流最直观还是要有一个直流电流探头比较好,从采样电阻上看电压会比较多的噪声,幅值也低。

  • nema17步进电机,8825驱动不同电机,噪声不一样,有的低,有的高

    请教一下:

    8825最理想状态的电机参数是:

    nema17-40:  电阻多少欧姆?电流多少A?电感多少mh?

    nema17-48:  电阻多少欧姆?电流多少A?电感多少mh?

    nema17-60:电阻多少欧姆?电流多少A?电感多少mh?

    有这方面的实验数据吗?

  • 起始这个和应用环境有关的,步进电机也有一个转矩频率曲线的,电感大的电机低频力矩大高频力矩小。电感小的电机高低频力矩差别不大。如果步进电机工作转速低选电感大的,转速高就要选电感小的