Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
我根据TI AFE4404 EVM GUI上位机设置好采样频率和时间后观察到波形失真。当采样频率设置为100HZ,占空比为10%时波形正确,而采样频率设置为200hz就出现失真情况。电流增益为2倍,即0—100mA,没有使用采样平均值功能,其他参数按默认配置。不知道AFE4404支不支持200hz的频率,希望各位大牛帮忙解答下,给个思路也行,谢谢了。
失真图像:
正常图像:
可能是发送速度太慢,采样率过高,导致发缓存buff被很快填满,造成掉包现象
AFE4404可以支持200HZ的采样。理论上讲,如果采样率提高,占空比不变,则信噪比是降低的(采样时间变短了)。可以提高发射电流得到更好的效果。