Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
你好,我用ADS1232测量桥式传感器,
如果AINN1接0V, AINP1 接5V 2.5V 0V 读取的值都很准确。
但是,如果AINN1 AINP1 接传感器的话,传感器是0V,但是测量有0.3mV左右;传感器是2mv的时候 测量是0.4MV左右
而且传感器变化时,数据确实也会随着变大变小。
请问这是怎么回事啊
首先可以确定ADC侧电路应该没有问题,问题应该在传感器这端。
传感器没有输入时,输出电压也不一定是0V,有可能是很小的失调电压。可以用外部电压表测下此时传感器输出电压是多少。
接上传感器后,用万用表测是0V,但是用传感器测量是0.3V,而且,当重量传感器的重量发生变化时,传感器读取的值也会变化,但是变化范围很小。