Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
你好:
我现在在用LDC1612测电感量,但是它会随温度漂移跳变,我想问一下引起跳变的原因可能是什么,还有就是我现在的电感线圈是204uH,电容大小是330pF,请问这样的搭配合适么,谢谢。
你好,
(1)测量结果随着温度漂移是因为金属线圈确实会随着温度改变而变化。解决这种方法可以增加一个线圈来做温度补偿。
(2)电感量和电容的选择需要考虑应用时检测的距离和灵敏度,使用TI工具 WEBENCH 可以很方便设计。
就是路一路冗余设计,与检测线圈对比。温度对两个线圈的影响应该是一样的。
同时也可以在软件上去做些工作,因外温度一般变化较慢,软件上可以做一些baseline的跟踪。
理论上线圈的电感L的温漂是比较小的,手册上也提到了温度影响小于0.1%,不清楚这个0.1%是什么意思?