如何区分模拟产品与真正的数字产品



如何区分模拟产品与真正的数字产品一、市场上其它安全用电管理技术设备现状市场上的安全用电管理设备主要是用电集控管理系统和远程抄表系统,要么是产品系统复杂、体积庞大、安装使用麻烦、价格昂贵、判断不准确,很多都是被动式防护(着火后通知消防救灾)。再就是在远程抄表系统中嵌入用电管理模块,也就是近年市场上的所谓之“限电器、节电器”等,类似产品功能单一,只具有对部分阻性负载识别、禁用功能,它是根据阻性负载没有相位差的原理来判别违规用电的,因为大部分违规电器都是阻性负载(如:电饭锅、电磁炉、热得快、电取暖器等),只是设定一个阻性负载的最大值,即阻性负载超过设定的功率就断电(通常是设定为300—400瓦),说白了,还是按功率来限制的。这就会出现需要用的电器因为大于设定的限制功率而无法使用(如饮水机、电热水器等),需要禁用的电器因为小于设定的限制功率而无法禁止(如电热毯)。而且产品所有的功能参数都是出厂前设定,客户无法根据自己的管理需要进行设置,更谈不上数据存储、通讯等功能,无法通过PC进行远程控制,统一管理,远远不能满足市场需求,最大的问题是容易被采取改变负载特性、加入容性负载干扰等方式破解。