Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7760
工程师您好,我现在正在设计一块板。需要用ISO 7640FM对外部输入到板子上的数字信号做隔离。
我看手册上说ISO 7640FM每个输入通道的最大电流是10uA,但是我的需求要求输入通道的电流会大于3mA。
请问我该如何解决这个问题来达到我的指标?
谢谢,望回复!
Hi Xin xu,
ISO7640 是电压输入型。 可以在输入端并一个电阻到地,根据输入电平和电流计算一下电阻值. 需要注意的是IC输入PIN脚电压不能超过VCC+0.5V(maximum 6V).
另外,ISO7760 是比较老的IC,建议可以换成ISO7740, 具有更高的性价比.
Best Regards
Fabian