请问当 DRV8412 工作在mode1 时,当 PWM_A 为H,是否是 Bridge A 的 High side FET 是on , Low side FET 是off?
当 PWM_A 为L,是否是 Bridge A 的 High side FET 是off , Low side FET 是on?
亲;桥驱动总是互补的。你遇到了啥问题?
想找一颗H桥的芯片,工作电压小于24V,电流小于1A,频率可以到3.5MHZ的芯片. 有吗?
没有这么高频率的。你是想搭什么电路?
就是功率放大,帶H桥的. 想知道几百K,到3M的, 看看有哪些可以选的.
频率到500K的H桥有没有合适的呢?