DRV 8301 这个芯片能驱动48V 500W 的直流无刷电机吗?
那24V 500W呢?
那我后面加上IRF1010E 我用8301 驱动这个mos 然后驱动电机 这样可以吧
电动自行车电机有48V/500W的,建议您去参考下电动自行车控制器电路里的驱动电路。
DRV8301为预驱动芯片,驱动功率由外置MOS决定,500W从电流上来说,DRV8301完全能够驱动这个级别的MOS管。需要关心的是驱动电压。由于电机反电动势的存在,在电机减速、刹车等状态下会将电源母线电压抬高,由于DRV8301最大工作电压为60V,距离48V的余量不大,使用时必须关注电源电压波动情况,并通过大电容等方式进行必要的保护。