Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
DRV8301 焊接好后,输出5V正常,
连接电机后,启动运行,MOS管波形基本正常,但是OTW灯闪烁,FAULT灯闪烁;然后MOS管就没波形了;
后面再次尝试,都是只要EN_GATE就FAULT灯亮,MOS管也没有波形了。
这是芯片坏了吗?焊接了两个片子,都是这样的现象。
查看状态寄存器,
Status01: 0x0400
Status02: 0x0801
CtrlReg01: 0xD0
CtrlReg02: 0x0D
看状态寄存器,只有 Fault错误,并没有其他错误啊。
另外一块板
Status01: 0x0600
Status02: 0x0801
CtrlReg01: 0xD0
CtrlReg02: 0x0D
看状态寄存器,是GVDD_UV 故障, GVDD < 8V ;实际测试是0V; 即使我把后面的MOS管都去掉,也是一样的现象。
当EN_GATE=1时,出现FAULT,GVDD会跳到6V
这些是硬件上的问题?还是软件操作问题?
我该怎样查找错误?