Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
AFE4404 TX1-TX3引脚有什么不同?我们用于透射式血氧检测,只用一个可以吗?应该用那一个?发光波长有什么要求?
谢谢!
你好
可以只用一个。都可以用。发光波长跟你所选LED对应电流和温度决定的。
TX1~TX3用于驱动LED没有什么不同。
如果用于心率检测,可以至少只用一个LED,通常为绿灯。
用于血氧检测,至少用两颗灯,通常为红灯(660nm)和红外(950nm)。