请教8842的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

drv8842的datasheet里面关于短路保护有这么一段

If this analog current limit persists for longer than the OCP time, all FETs in the H-bridge will be disabled and the
nFAULT pin will be driven low. The device will remain disabled until either nRESET pin is applied, or VM is
removed and re-applied.

两个问题:

1 我找遍文档没找到OCPtime是多长时间?

2 最后一句话什么意思?短路后怎么才恢复?nREST脚只是一个输出脚,需要操作吗?还是外界不短路功放就自动恢复了?

  • 这个时间手册里没写,一般1us不到一些。你可以将一对输出短接,测脉宽,注意将相应的sense直接接地,不然测出的是blanktime。

    最后一句话的意思是,芯片一旦短路保护以后,就会一直维持关断状态,直到芯片reset管脚复位了一下,或者重新上电。所以,上述测试方法,每次只能复现一次。

  • 1.  OCP time为1.75us。以前有客户咨询过,在E2E上也能查到。

    2. 最后一句话的意思,可通过重新复位reset,或者VM掉电重新上电来恢复正常工作。