尊敬的TI员工及其他同仁:
现象描述:测试DRV8301-LS31-KIT电机控制评估套件,在台式机上打开Motor Demos下任意一个文件,比如DRV8301_TMS570_FOC_SMO_wEncoder,打开后,出现图形界面,选择Application,会通过板子上的XDS100V2将程序下载进CPU,然后可以通过台式机的图形界面软件与CPU进行交互,调速、启停电机等。
问题: (1)图形界面通过什么接口与CPU通信的?是否是串口(LINTX/RX),还是仿真器的接口(TDI/TDO之类的?)
(2)在下位机程序中,那个文件或函数是用于与图形界面通讯的?在主程序循环中有GUI_run()函数,我猜应该是该函数相关的调用。但问题是:那个函数是直接控制与图形界面通信的呢?即类似与串口的send或recevie函数。
(3)我的目的是想从其他接口,比如串口/CAN接口/以太网接口,将图形用户界面的参数传递给CPU,而CPU的各种接口函数不变,只有接收与发送的数据做适应性修改,所以问题与2类似,怎么修改。