关于电机驱动器的功率器件使用问题:TI的MOSFET方案是否可行

驱动器要求:24V供电,最大电流在60A。

初选TI的NexFET:CSD18540Q5B(60V,1.8毫欧姆)现对手册中有些参数不太了解,不知道该器件是否能满足使用要求。

1.这里Id有三个参数:封装限制:100A;25度硅材料限制:221A;第三个参数28A是什么概念?选型时是按照三个参数最小值选型??

2.1.8毫欧是在25度下的,实际使用中电流比较大,温度也比较高,这样通态电阻肯定要变大,功耗大,发热也会更严重。在MOSFET选型时如何兼顾这个考虑?

3.基于MOSFET的温度温度稳定性比较差问题,碳化硅器件可以很好的弥补。SiC器件可以在较宽的温度范围内维持较小的通态电阻,但目前SiC器件一般都是在高压段使用(300、600、1200V)。感觉SiC器件主要是解决IGBT功耗大、开关速度慢问题,是针对高压场合使用IGBT而做的升级。

目前采用SiC方案,对于高压器件工作在24V是否会存在一定得问题,还是MOSFET并联方案好一些。

  • 您好,

      1. Id中三个参数分别是指封装能承受最大持续电流,silicon能承受最大电流,和通常FR4材料中2oz铺铜散热面积情况下能持续跑的电流。显然在实际应用中,第三个参数才是有意义的。 MOSFET选择合不合理有很多因素,除了电压和电流,还需要通过安全曲线(SOA)去最终判断。

    2. MOSFET是负温度系数材料,随着温度的增加,等效电阻会减小。所以我们可以看到有些并联的结构中,MOSFET可以实现自动均流。

    Regards,

    Patrick

  •  

    感谢你的回答。

    1.下图是我选择器件的SOA曲线,我的Vds=24V,图上的时间和DC表示什么概念?

    我的开关频率在45k,在60A的电流下,是否处于安全工作区?选型是否合理?

    2.MOSFET是负温度系数材料,随着温度的增加,等效电阻会减小。可为什么数据手册中温度增加,Ron在增大?

  • 希望得到TI工程师回复,谢谢!