ti工程师您好,
求推荐类似drv8308的bldc驱动,单路时钟信号输入控制转速,而且芯片有引脚便于焊接。
drv8308应用方便,但是QFN封手焊不方便啊。。。
您好,
TI有很多类似DRV8308的驱动,如DRV8301,02, 03,以及内置MOS的BLDC驱动如DRV10983,etc..都是SOP封装的方便焊接. 请问您需要驱动的电机的电压和电流是多少?还有别的功能要求吗?
Regards,
Patrick
您好,我看到drv8301、02、03都是三路PWM输入控速,我希望是单路clk输入的。
驱动应用在流量泵控制,电压24V,泵电流最大可达2.5A-3A,有SPI或者其他接口配置并能报出故障代码。