RT,ISO724x可以用来在两个CAN收发器之间做隔离吗?
如果需要隔离CAN的收发器,可以考虑ISO1050这款。
http://www.ti.com/product/ISO1050/technicaldocuments
需要汽车级的产品,还有别的建议吗?
需要汽车级产品,有别的建议吗?
汽车级的CAN收发器隔离产品还没有,但是不带隔离的CAN收发器有汽车级的,像SN65HVD1050,跟ISO1050 的区别在于它不带隔离,有汽车级的,SN65HVD1050-Q1。
目前的需求是将高压侧的CAN和车身的低压侧CAN总线做隔离,是否有别的方法呢?
那可以考虑使用一款汽车级的CAN收发器+隔离器,两款芯片去实现。