2016年安徽省大学生电子设计竞赛C题-PAM4调制解调电路

基本要求
( 1) 同步产生两路 8bit 循环放送的数字信号。 两路 8bit 数字信号可现场设
定。
( 2)将两路数字信号调制成一路 PAM4 信号。该 PAM4 信号脉冲边沿清晰、
电平间隔均匀、编码正确。
( 3) PAM4 信号时钟频率 1MHz/2MHz/4MHz/8MHz 四挡可调。
( 4)用数码管或显示屏显示 8bit 数字信号和时钟档次。
( 5)将 PAM4 信号解调成两路 8bit 数字信号,并以数码管或显示屏进行显

问题:如何将两路的数字信号合成一路的PAM4信号,题目要求(PAM4 信号是由两路同数据率的二值逻辑信号合成的四值逻辑电平信号。
例如,当两路信号码元为 00 时, PAM4 信号为 0V, 01 时为 1V, 10 时为 2V,
11 时为 3V。)调制电路必须用模拟电路实现,那么应该选择什么芯片呢?