Other Parts Discussed in Thread: AFE5805
正在使用AFE5805作为超声前端设备,输入时钟采用FPGA供给的25MHz时钟,使用ARM的spi接口进行寄存器配置。现在的情况是测量输入时钟正确,但是FCLK无信号,LCLK有24MHz的信号。寄存器配置成低功耗模式发热量明显降低,但是测试模式一直不起作用。请予以解答。
25Mhz是AC还是DC耦合输入到5805的?幅度及共模电平是多少?
FCLK和LCLK都没时钟输出,我的SPI协议时序没错,是配置数据哪里出问题了吗