现在我这边产品想用TI的DRV10964用于DC4.5V,工作电流大概100mA的无刷电机驱动(正弦波驱动),电机最大转速800rpm,但是我在使用这芯片驱动这电机时,电机启动总是转动一下就停转了,无论我这么调这芯片的第9脚进行配置。
1.通过调Config脚电阻适当提高open->close loop handoff的频率。
2.请手动测量一下Kt常数的值是多少。
你好,请问你帖子中的问题解决了吗?怎么解决的?我现在遇到同样的问题。可以告诉我解决办法吗?
你好,请问这帖子中的问题你解决了吗?怎么解决的?我现在遇到同样的问题。可以告诉我解决办法吗?
请各位对照一下DRV10964的规格书中的描述,看一下电机参数是否在范围内。这颗芯片暂时无法提供更多的参数调整选项来覆盖更宽范围的电机。可以尝试更换为DRV10963。