Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
我使用的场合需要考虑工作电压范围3.7--24V这么宽范围。选用8711是想用它电流可调的功能
现有个想法,想请教能否使用
IC的供电和马达线圈供电分开,IC使用8711要求范围内的电压,比如24V供电。而马达线圈另外供电,范围3.7~24V
如果某些不关键的功能受影响,是否可以设置禁用。比如STALL功能。
第一次发帖,感谢回复
DRV8711工作电压范围在手册上有明确的工作范围,您可以参考手册的Figure 20. Typical Application Schematic
DRV8711不可以在芯片的VM和外部MOSFET上端施加不同的电压,原因在于门极Charge Pump的基准电压来自芯片端的VM,而打开外部MOS上管需要的电压是外部MOS上施加电压+VGS。如果芯片的VM和外部MOS上施加的电压不同,门极驱动电压值可能高于或者低于必须的值,造成无法正常打开/关断。
没有。
VM=8V时,Charge Pump泵升电压大约在6V,VGS大约是8+6=14V。低压时VGS不超过MOS耐受,理论上可以使用。