由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

频率补偿的电路

Other Parts Discussed in Thread: OPA244, OPA170, OPA171

我想做一个频率补偿的电路,希望您可以给我一份你们公司的芯片做的频率补偿电路图,我可以买器件,研究研究,谢谢你。邮箱是784675077@qq.com

  • 最好说明你的应用,输入信号的频率/共模/摆幅,信号源的内阻,所需的输出摆幅等信息。

  • ① Vs为200Hz、峰峰值为10V时,“模拟模块”输出Vb没有明显失真。

    ② 以200Hz为基准,Vb 的−3dB高频截止频率为4.5 kHz ± 0.5 kHz。

    (2) 设计并制作频率补偿电路,使之达到如下要求:

    ① 频率为200Hz时的电压增益A(200Hz)=|Vo/Vs|=1± 0.05。

    ② 以电压增益A(200Hz)为基准,将A(f)=|Vo/Vs|的−3dB高频截止频率扩展到大于50kHz。

    ③ 以电压增益A(200Hz)为基准,频率0~35kHz范围内的电压增益A(f)的波动在±20%以内。

    (3) 在达到基本要求(2)的第①、②项指标后,将开关K切换到接地端,输出Vo的噪声均方根电压Vn≤30 mV

  • 你可以评估一下OPA244,OPA170,OPA171,支持单电源和双电源供电,输入/输出范围可以覆盖10Vpp范围,频率响应和噪声性能足以满足你的要求,且价格很便宜。